.db8/.ddw


8バイト領域を初期化します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ラベル:]
.db8
絶対式[, ... ]
[; コメント]
[ラベル:]
.ddw
絶対式[, ... ]
[; コメント]

[機能]

-

オペランドで指定された初期値で,メモリを8バイト単位に初期化します。

[用途]

-

プログラムで使用するアドレスやデータなどの8バイトの定数を定義するときに,.db8,.ddw疑似命令を使用します。

[詳細説明]

-

8バイト領域を初期化します。

(a)

式

式の値は,8バイト・データとして確保されます。したがって,式の値は0x0〜0xFFFFFFFFFFFFFFFFの間でなければなりません。8バイトを越えた場合,下位8バイトがデータとして確保されます。

文字列定数は,初期値として記述できません。

 

-

.db8,.ddw疑似命令はセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には記述できないものとし,エラーを出力します。

-

初期値は,1行の範囲であれば複数指定することができます。