-listfile


<コンパイル・オプション / リストオプション>

[指定形式]

-listfile[={<ファイル名>|<パス名>}]

 

-

省略時解釈

ソースファイルと同じファイル名で、拡張子が lst のソースリストファイルを作成します。

[詳細説明]

-

listfileオプションを指定した場合、ソースリストファイルを出力します。<ファイル名>を指定することもできます。

-

<ファイル名>の代わりに、あらかじめ存在するフォルダを<パス名>として指定することもできます。この場合は、ソースリストファイル名としてコンパイルまたはアセンブル対象のソースファイルの拡張子を.lstに変更したものを、<パス名>に選択したフォルダに出力します。

[備考]

-

本オプションを指定してリンケージリストを出力することはできません。

-

リンケージリストを出力するには、lnkcmdオプションにより最適化リンケージエディタのlistオプションを指定してください。

-

コンパイラが出力する情報は、ソースリストに書き込まれます。

-

ソース・リスト・ファイルのフォーマットについては、「アセンブリ・リスト・ファイル」を参照ください。

-

<パス名>を使用する場合は、パス名に該当するフォルダはあらかじめ作成しておいてください。存在しない場合は、listfileには<パス名>の代わりに<ファイル名>が選択されたものとみなします。