-asmopt


<コンパイル・オプション / アセンブル・リンクオプション>

[指定形式]

-asmopt=["]<アセンブラオプション>["]

 

[詳細説明]

-

asrxに渡すアセンブラオプションを文字列により指定します。

-

空白をパラメータに含むオプションを指定する場合は、ダブルクォーテーション(")で囲んで指定します。

[例]

ccrx -isa=rxv1 -asmopt="-chkpm" sample.c

と記述した場合、以下の2行のコマンド記述と同じ意味になります。

ccrx -isa=rxv1 -output=src sample.c
asrx -isa=rxv1 -chkpm sample.src

[備考]

-

本オプションを複数回指定した場合、指定したすべてのアセンブラオプションが有効となります。