-noprelink


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>

[指定形式]

-noprelink

 

-

省略時解釈

プレリンカを起動します。

[詳細説明]

-

プレリンカの起動を抑止します。

-

プレリンカは、C++テンプレートインスタンスの自動生成機能および実行時型検査機能をサポートします。C++テンプレート機能および実行時型検査機能を使用していない場合は、noprelinkオプションを指定してください。リンク時間が短くなります。

[備考]

-

extractまたはstrip指定時、本オプションは無効です。

-

C++テンプレート機能および実行時型検査機能を使用し、form=libまたは、form=relを指定する場合には、noprelinkを指定しないでください。