-section_forbid


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 最適化オプション>

[指定形式]

-section_forbid = <sub>[,…]
                 <sub>: [<ファイル名>|<モジュール名>](<セクション名>[,…])

 

[詳細説明]

-

-section_forbidのサブオプションで指定したセクションの最適化を抑止します。入力ファイル名、もしくはライブラリモジュール名を同時に指定することで、最適化抑止対象をセクション全体だけでなく、指定したファイルに限定することも可能です。

[備考]

-

最適化を使用しないリンク処理では、本オプションは無効です。

-

パスを記述した入力ファイルを最適化抑止する場合、section_forbidオプションではファイル名にパスを記述してください。