-end


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 残りのオプション>

[指定形式]

-end

 

[詳細説明]

-

ENDより前に指定したオプション列を実行します。リンケージ処理終了後、END以降に指定したオプション列の入力、リンケージ処理を継続します。

-

本オプションは、コマンドライン上では指定できません。

[例]

input=a.obj,b.obj                   ; 処理(1)
start=P,C,D/100,B/8000              ; 処理(2)
output=a.abs                        ; 処理(3)
end
input=a.abs                         ; 処理(4)
form=stype                          ; 処理(5)
output=a.mot                        ; 処理(6)

-

(1)〜(3)の処理を実行し、a.absを出力します。

-

その後、(4)〜(6)の処理を実行し、a.motを出力します。