5.3.2 アセンブルリスト制御命令

アセンブルリストファイルに出力する情報や、アセンブルリストファイルのフォーマットの制御を行う制御命令です。なお、コード生成には影響を与えません。

表 5.32

アセンブルリスト制御命令

制御命令

機能内容

.LIST

アセンブルリストファイルを生成する際に、アセンブリ言語ファイルの行単位でアセンブルリストファイルへの出力を行うか行わないかを制御します。

.LIST

アセンブルリストファイルへの行の出力を停止(OFF)することができます。

 

[指定形式]

.LIST△[ON|OFF]

[詳細説明]

アセンブルリストファイルへの行の出力を停止(OFF)することができます。

リストへの行の出力を停止している範囲においても、エラー発生行についてはアセンブルリストファイルに出力します。

アセンブルリストファイルへの行の出力を開始(ON)することができます。

本制御命令を指定しない場合は、全ての行をアセンブルリストファイルに出力します。

例

.LIST ON

.LIST OFF

 

[備考]

制御命令とオペランドの間には、必ず空白文字またはタブを記述してください。

行の出力を停止する場合は、オペランドに'OFF'を記述してください。

行の出力を開始する場合は、オペランドに'ON'を記述してください。