9.2.2  
C/C++プログラムの外部(変数およびC関数)名をアセンブリプログラムで参照
 
C/C++プログラムでは、変数名(先頭に下線"_"がない)を外部定義します。
アセンブリプログラムでは、.GLBを用いて外部名(先頭に下線"_"を付与)を外部参照宣言します。
例  Cソース
例  アセンブリソース
       .GLB _a 
       .SECTION P,CODE 
       MOV.L #A_a,R1 
       MOV.L [R1],R2 
       ADD #1,R2 
       MOV.L R2,[R1] 
       RTS 
       .SECTION D,ROMDATA,ALIGN=4 
A_a:   .LWORD _a 
       .END 
 |