2.14.1.3 パフォーマンス計測イベントを編集する

パフォーマンス計測イベントの詳細情報は,パフォーマンス計測詳細設定 ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】にて編集します。このダイアログは,イベント パネル上にて編集したいパフォーマンス計測イベントを選択してコンテキスト・メニューの[条件の編集...]を選択することで表示します。

パフォーマンス計測詳細設定 ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】では,計測モード,計測項目を次から指定できます。

それぞれ1項目のみ計測可能で,選択された項目の計測結果がイベント パネルに表示されます。

計測モード

機能

積算

指定区間の計測項目の積算値を計測します。

最大

指定区間の計測項目の最大値を計測します。

最小

指定区間の計測項目の最小値を計測します。

最新

指定区間の計測項目の最新値を計測します。

パスカウント

指定区間の通過回数(パスカウント)を計測します。

終了条件が設定されていない場合は計測できません。

“パスカウント”を指定した場合,[計測項目]プロパティで設定した値を無視し,パスカウント値を計測します。

 

計測項目

機能

全命令実行回数

指定区間のすべての命令の実行回数を計測します。

分岐命令実行回数

指定区間の分岐を伴う命令全ての命令の実行回数を計測します。

EIレベル割り込み受付回数

指定区間のEIレベル割り込みの受付回数を計測します。

FEレベル割り込み受付回数

指定区間のFEレベル割り込みの受付回数を計測します。

全命令非同期例外受付回数

指定区間のすべての命令非同期例外の受付回数を計測します。

全命令同期例外受付回数

指定区間のすべての命令同期例外の受付回数を計測します。

クロックサイクル数

指定区間のクロックサイクル数を計測します。

割り込み処理中ではない時間

指定区間の割り込み処理中ではないサイクル数を計測します。

DI/EIによる割り込み禁止時間

指定区間のDI/EIによる割り込み禁止区間を計測します。

IFU発行命令フェッチリクエスト数

指定区間のIFU発行命令フェッチリクエスト数を計測します。

IFU発行命令フェッチリクエスト要求の命令Cacheノンウェイトレスポンス数

指定区間のIFU発行命令フェッチリクエスト要求の命令Cacheノンウェイトレスポンス数を計測します。

FlashROMデータリクエスト数

指定区間のFlashROMデータリクエスト数を計測します。