2.10.2 CPUレジスタを表示/変更する

CPUレジスタ(プログラム・レジスタ/システム・レジスタ)の内容の表示,および値の変更は,次のCPUレジスタ パネルで行います。

[表示]メニュー→[CPUレジスタ]を選択してください。

なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,CPUレジスタ パネルの項を参照してください。

図 2.96

CPUレジスタの内容の表示(CPUレジスタ パネル)

 

ここでは,次の操作方法について説明します。

 

2.10.2.1 値の表示形式を変更する

2.10.2.2 CPUレジスタの内容を変更する

2.10.2.3 プログラム実行中にCPUレジスタの内容を表示/変更する

2.10.2.4 CPUレジスタの表示内容を保存する