次に示すカテゴリごとに,デバッグ・ツールとの接続に関する設定を行います。
エミュレーションする内部ROMサイズを表示します(単位:Kバイト)。
エミュレーションする内部RAMサイズを表示します(単位:Kバイト)。
選択しているマイクロコントローラのデータフラッシュ・メモリ領域のサイズを表示します(単位:Kバイト)。
選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ非搭載品の場合は,[0]を表示します。
ドロップダウン・リストによる選択,または直接入力により,0.001〜99.999(単位:MHz)の範囲の数値を指定します(デフォルト:[内蔵クロックを使用する])。
なお,X1/X2発振の場合は,クロック周波数を指定してください。
また,PLL搭載品で外部クロック発振の場合は,発振器/発振子の周波数(PLL設定前)を指定してください。
ドロップダウン・リストによる選択,または直接入力により,0.001〜99.999(単位:kHz)の範囲の数値を指定します(デフォルト:[内蔵クロックを使用する])。
プログラム停止中にモニタ・プログラムが動作するクロックを,次のドロップダウン・リストより選択します。
EZ Emulatorとターゲット・ボードとの接続に関する設定を行います。
ただし,このカテゴリは,選択しているマイクロコントローラの種類により表示するプロパティがひとつも存在しない場合は表示されません。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが低電圧OCDボードをサポートしている場合のみ表示されます。
低電圧OCDボードを使用する場合は[はい]を選択してください(デフォルト:[いいえ])。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが,フラッシュ・メモリのROMセキュリティ機能(オンチップ・デバッグ・セキュリティID)をサポートしている場合のみ表示されます。
内部ROM,または内部フラッシュ・メモリ上のコードを読み出す際のセキュリティIDを指定します。
直接入力により,20桁の16進数(10バイト:0x0〜0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE)で指定します(デフォルト:[00000000000000000000])。
なお,オンチップ・デバッグ・セキュリティIDについての詳細は,EZ Emulatorのユーザーズ・マニュアルを参照してください。
なお,[いいえ]を選択した場合,デバッグ・ツールからフラッシュ・メモリ領域に対する書き換え操作が一切できなくなります。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが,フラッシュ書き換えのワイド・ボルテージ・モードをサポートしている場合のみ表示されます。
フラッシュ書き換えを行う際に,ワイド・ボルテージ・モードで行うか否かを選択します。
ワイド・ボルテージ・モードで行う場合は[はい]を選択してください(デフォルト)。
このプロパティは,[フラッシュ書き換えを許可する]プロパティにおいて,[はい]を選択した場合のみ表示されます。
デバッグ・ツールと接続する際に,フラッシュROMの消去を行うか否かを選択します。