2.8.1 ブレーク動作の設定をする

ブレーク機能を使用するためには,あらかじめブレーク動作に関する設定を行う必要があります。

ブレーク動作の設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[ブレーク]カテゴリ内で行います。

なお,設定内容は,使用するデバッグ・ツールにより異なります。

 

2.8.1.1 【IECUBE】の場合

2.8.1.2 【E1】/【E20】/【EZ Emulator】の場合

2.8.1.3 【シミュレータ】の場合