1.1 概  要

CS+が提供するエディタ機能は,エディタ パネルにより実現されます。

エディタ パネルは,ファイルの表示/編集を行うほか,ソース・レベル・デバッグ/命令レベル・デバッグ,およびコード・カバレッジ測定結果注の表示を行います。

注

コード・カバレッジ測定結果は,使用するデバッグ・ツールがカバレッジ機能をサポートしている場合のみ表示します。

備考

デバッグ機能全般についての詳細は,「CS+ デバッグ・ツール編」を参照してください。

図 1.1

メイン・ウインドウ上のエディタ パネル(RH850を選択している場合の例)