2.4.2 端子配置図の出力

[ファイル]メニュー→[端子配置図 を保存]を選択し,レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置図)を出力します。

なお,端子配置図の出力先は,[ファイル]メニュー→[端子配置図 を保存]を選択することによりオープンする名前を付けて保存 ダイアログで指定されたフォルダとなります。

図 2.5

端子配置図の出力

 

備考

端子配置図の出力形式は,PNG形式に限られます。