プロジェクト・ツリー パネルで選択した[端子配置図]に対応した情報(端子配置図の表示色設定)の表示,および設定の変更を行います。
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置図]を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択 |
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置図]を選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択 |
すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの[端子配置図]を選択することにより,表示内容が切り替わります。 |
端子配置図の端子をグループ単位(デバイス,デバイスグループ文字など)に区別するための表示色を選択します。