マイクロコントローラの各端子に関する情報を周辺機能単位にグルーピングされた順序で表示します。
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置表]をダブルクリック |
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置表]を選択したのち,[Enter]キーを押下 |
マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための“端子配置表”を表示します。