ルネサス
PseudoErrorCondition
疑似エラー条件を作成します。【RH850】【E1/E20/Full-spec emulator】
[型]
class PseudoErrorCondition:
Name = ""
BitName = ""
BreakAddress = []
[変数]
変数
説明
Name
疑似エラーを発生させるエラーの名称(短縮形)を指定します。
指定可能なエラーの名称(短縮形)は,debugger.PseudoError.Get関数を参照してください。
BitName
疑似エラーを発生させるビットIORの名称を指定します。
指定可能なビットIORの名称は,debugger.PseudoError.Get関数を参照してください。
BreakAddress
疑似エラー発生後にプログラムを停止させるアドレスをリストで指定します。
[詳細説明]
-
PseudoErrorConditionはclass形式になっており,疑似エラー条件を変数に指定します。 ブレーク条件を作成するには,インスタンスを生成し,生成したインスタンスに対して条件を設定します。