|
debugger.Performance.Information
|
パフォーマンス計測情報を表示します。【RH850】【E1/E20/Full-spec emulator】
[指定形式]
debugger.Performance.Information()
|
[引数]
なし
[戻り値]
パフォーマンス計測情報のリスト(詳細はPerformanceEventInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | パフォーマンス計測情報を,以下の形式で表示します。 |
[パフォーマンス測定イベント番号] [パフォーマンス計測名] [状態] [開始アドレス] - [終了アドレス]
|
[使用例]
>>>pi = debugger.Performance.Information()
1 Pythonパフォーマンス計測001 Enable 0x00000200 - 0x00000300
>>>print pi.Enable
True
>>>print pi.StartAddress
0x00000200
>>>
|