B.3.10 CS+ Pythonプロパティ(デバッグ・ツール用)

以下に,CS+ Pythonプロパティ(デバッグ・ツール用)の一覧を示します。

表 B.10

CS+ Pythonプロパティ(デバッグ・ツール用)

プロパティ名

機能概要

debugger.ActionEvent.GetLine

アクション・イベント結果を保持する数を設定/参照します。

debugger.ADConvertDataInExecution

実行時のデータ収集の設定/参照を行います。

debugger.Download.Property

デバッグ・ツールのダウンロード・ファイルの条件を設定/参照します。

debugger.Interrupt.ExceptionCause

例外要因コードを参照します。

debugger.IsMulticore

アクティブ・プロジェクトのマイクロコントローラがマルチコアかどうかを確認します。

debugger.Memory.NoVerify

書き込み時のベリファイ設定を切り替えます。

debugger.Option.AccessDuringExecution

debugger.Option.AccessStopExecution

debugger.Option.AfterTraceMemoryFull

debugger.Option.Coverage

debugger.Option.MainClockFrequency

debugger.Option.OpenBreak

debugger.Option.ReuseCoverageData

debugger.Option.Timer

debugger.Option.Trace

debugger.Option.TracePriority

debugger.Option.TraceTarget

debugger.Option.UseTraceData

デバッグ・ツールのオプションを設定/参照します。

debugger.ProcessorElement

マルチコアのPEを設定/参照します。

debugger.XTrace.Addup

debugger.XTrace.Complement

debugger.XTrace.Mode

トレース・オプションを設定/参照します。