ルネサス
top
RI850V4 環境
起動編
機 能
リアルタイムOSパッケージをインストールする
2. 1 リアルタイムOSパッケージをインストールする
リアルタイムOSパッケージのインストール方法について説明します。
(1) CD-ROMをドライブに挿入します。
自動的に,インストール準備用画面が表示されます。
以降,表示内容にしたがった操作を行ってください。
図2―1 インストール準備用画面例
備考 自動的に表示されなかった場合は,CD-ROM中のInstall.htaを開いてください。
前のトピックスへ
機 能
次のトピックスへ
リアルタイムOSパッケージをアンインストールする
目次
リアルタイムOSパッケージをインストールする
リアルタイムOSパッケージをアンインストールする
RIシリーズ用のプロジェクトを作成する
CubeSuiteのプロジェクトをCS+のプロジェクトに変換する
HEWのプロジェクトをCS+のプロジェクトに変換する
リソース情報ツールを起動する
タスク・アナライザ・ツールを起動する【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】【RI600V4】
プログラム解析ツールを起動する【RI850V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V1.xx.xx】