1. 3. 2  RI850V4 V2.xx.xx

RI850V4 V2.xx.xxは,以下に示したモジュールから構成されています。

(1) カーネル

RI850V4 V2.xx.xxの核となる処理部分,およびRI850V4 V2.xx.xxが提供するサービス・コールの本体処理部分であり,以下に示す機能を提供しています。

- タスク管理機能

- タスク付属同期機能

- 同期通信機能(セマフォ,イベントフラグ,データ・キュー,メールボックス)

- 拡張同期通信機能(ミューテックス)

- メモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール,可変長メモリ・プール)

- 時間管理機能

- システム状態管理機能

- 割り込み管理機能

- サービス・コール管理機能

- システム構成管理機能

- スケジューリング機能

- システム初期化処理

(2) ユーザ・オウン・コーディング部

RI850V4 V2.xx.xxでは,様々な実行環境に対応するために,RI850V4 V2.xx.xxが処理を実行する上で必要となるハードウエア依存処理をユーザ・オウン・コーディング部として切り出し,サンプル・ソース・ファイルを提供しています。これにより,様々な実行環境への移植性を向上させるとともに,カスタマイズを容易なものとしています。

以下に,機能別に切り出されているユーザ・オウン・コーディング部の一覧を示します。

- メモリ・プール管理機能(オーバフロー後処理)

- 割り込み管理機能(割り込みエントリ処理)

- システム構成管理機能(初期化ルーチン)

- スケジューリング機能(アイドル・ルーチン)

- システム初期化処理(ブート処理)

- システム初期化処理(システム依存情報)

備考  詳細は,「RI850V4 V2.xx.xx コーディング編」を参照してください。