A. 1  説  明

以下に,リアルタイムOSパッケージで提供されるツールに関連したウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。

表A―1  ウインドウ/パネル/ダイアログの一覧

ウインドウ/パネル/ダイアログ名

機能概要

CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウ

プロジェクト作成 ダイアログ

プロジェクト,またはサブプロジェクトを新規作成

(詳細は,「CubeSuite+ 起動編」,「CS+ プロジェクト操作編」参照)

プロジェクト・ツリー パネル

プロジェクトの構成要素をツリー表示

(詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4/RI600PX/RI850V4/RI850MP/RI78V4リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル コーディング編」参照)

プロパティ パネル

プロジェクト・ツリー パネルで選択しているノードについての詳細情報を表示,および設定を変更

(詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4/RI600PX/RI850V4/RI850MP/RI78V4リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル コーディング編」参照)

リアルタイムOS リソース情報 パネル

リアルタイムOSのリソース情報(システム情報,メモリ・エリア情報など)を表示

(詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4/RI600PX/RI850V4/RI850MP/RI78V4リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル デバッグ編」参照)

リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】【RI600V4】

処理プログラムの解析に必要な情報(処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況,CPUの使用状況など)を表示

(詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4 解析編」参照)

プログラム解析ツール ウインドウ(AZ850V4ウインドウ)【RI850V4 V1.xx.xx】

プログラム解析ツールの基本操作を実行

(詳細は,「RI850V4リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル 解析編」参照)

プログラム解析ツール ウインドウ(AZ78K0Rウインドウ)【RI78V4 V1.xx.xx】

プログラム解析ツールの基本操作を実行

(詳細は,「RI78V4 解析編」参照)