ルネサス
アップデート完了 ページ
このページでは,アップデートの結果が成功,中断,失敗ごとに一覧表示されます。
図 A.6
ここでは,以下の項目について説明します。
-
[オープン方法]
[各エリアの説明]
アップデートが終了したときに自動的にオープン
(1)
アップデートの結果表示エリア
アップデートの結果を一覧表示します。
成功したアップデートの数とアップデートのタイトルを表示します。
中断したアップデートの数,アップデートのタイトルとメッセージを表示します。
失敗したアップデートの数,アップデートのタイトルとメッセージを表示します。