ルネサス
更新履歴 ページ
このページでは,アップデートの実行履歴が表示され,アップデート用ファイルのコピーと削除を行います。
図 A.7
ここでは,以下の項目について説明します。
-
[オープン方法]
[各エリアの説明]
CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニューエリアで[更新履歴の表示]をクリック
(1)
動作選択エリア
すべて選択
アップデートの実行履歴表示エリアのすべてのチェック・ボックスをチェック状態にします。
コピー
チェックしたアップデートを指定したフォルダにコピーします。
削除
チェックしたアップデートを削除します。
(2)
アップデートの実行履歴表示エリア
アップデートの実行履歴が表示されます。
一覧の状態欄の[詳細]をクリックすることで,メッセージ ダイアログが表示され,対象アップデートの結果に対応するメッセージが表示されます。