このページでは,適用可能なアップデートが一覧表示され,アップデートのダウンロード,インストールを選択します。
CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニューエリアで[すべて]をクリック |
CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニューエリアで[マイクロコントローラ名]をクリック |
マイクロコントローラが指定されている場合は,マイクロコントローラ名が表示されます。
[すべて選択]をクリックすると,すべてのアップデート対象がチェックされます。
それぞれのアップデート対象で,表示される情報は以下のとおりです。
アップデートを選択している場合,選択されたアップデート全体が非表示となります。