ライセンスの一覧表示とライセンスの追加と削除を行います。
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | Windowsの[スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [Renesas Electronics CS+] → [ライセンス・マネージャ]を選択 |
備考 | Windows 8,Windows 8.1の場合は,スタート画面の[ライセンス・マネージャ]をクリックしてください。 |
[各エリアの説明]
ライセンス・キーの入力を行うエリアです。
有効な登録済みライセンスのリストを表示します。
ライセンス エリアのリストを選択すると,選択したライセンスの詳細情報を表示します。
[機能ボタン]
|
|
追加
|
入力したライセンスの追加を行います。
|
削除
|
選択したライセンスの削除を行います。
|
閉じる
|
ライセンス・マネージャを終了します。
|