ルネサス
CS+のライセンス管理,アップデートの特長を次に示します。
(1)
ライセンス管理
正規に取得したライセンスキーをライセンス・マネージャに登録することにより,リンク可能なコード・サイズの制限を解除することができます。
(2)
アップデート
インストール済みのツールやヘルプを最新バージョンに更新することができます。インターネットを介して最新バージョンの情報を取得し,アップデート可能な一覧を表示します。アップデートが可能なツールを選択してダウンロードとインストールを行うことができます。