各種メッセージを表示します。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
通知するメッセージをアイコン,およびメッセージ内容で表示します(編集不可)。
なお,メッセージは次のメッセージ種別で分類され,表示の際にはそのレベルを示す英字をID番号の先頭に付与します。
|
|
|
|
|
|
C
|
内部エラー
|
内部エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。
|
|
E
|
フェイタル・エラー
|
フェイタル・エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。
|
|
|
M
|
インフォメーション
|
情報を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。
|
|
|
Q
|
選択
|
次の操作に対して何らかの選択が必要な場合に出力し,選択した処理を実行します。
|
|
|
W
|
ワーニング
|
警告を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。
|
出力されたメッセージに詳細情報がある場合のみ,[メッセージ種別の直接原因]が表示されます。
出力されたメッセージや,そのオンライン・ヘルプの内容で原因が特定できない場合には,[メッセージ種別の直接原因]に表示されたメッセージや,そのオンライン・ヘルプの内容を参照してください。
備考 | 出力されたメッセージがワーニングの場合で,直接原因はフェイタル・エラーのようにメッセージ種別が異なることがあります。
例 |
- | メッセージ
W0240001:シンボルの定義位置に移動できませんでした。シンボルを指定してください。 |
- | [警告の直接原因]
移動できませんでした。(E0220005) |
出力されたメッセージに詳細情報がある場合のみ対象となるエリアで,[詳細]ボタンをクリックすることにより表示されます(デフォルトでは表示されません)。
メッセージの詳細を,次の項目ごとにツリー形式で表示します(編集不可)。
|
|
|
|
エラー
|
出力されたエラー・メッセージ文を表示します。
|
|
エラーの経緯
|
エラー原因を示すメッセージ文ごとに,エラーが発生した関数とそのエラーを処理した関数(群)を列挙します(エラー原因を示すメッセージ文が同一の場合はまとめて表示します)。
|
|
開発技術情報
|
エラーが発生したモジュール名ごとに,エラー発生メソッド名を表示します。
|
表示の際には,次のアイコンが付加されます。
|
|
|
|
|
エラー,または警告
|
|
|
エラーの経緯,または警告の経緯
|
|
|
開発技術情報
|
|
|
エラー、または警告の原因を表す文字列
|
|
|
エラーが発生したモジュール名
|
|
|
エラーが発生したメソッド名
|
|
全展開
|
一覧内のノードをすべて展開表示します。
|
|
詳細バージョン情報...
|
詳細バージョン情報 ダイアログをオープンします。
|
[[編集]メニュー(メッセージ ダイアログ専用部分)]
メッセージの詳細を,次の項目ごとにツリー形式で表示します(編集不可)。
|
コピー
|
メッセージ・エリアで選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。
|
|
すべて選択
|
メッセージ・エリアの表示文字列をすべて選択状態にします。
|
[コンテキスト・メニュー]
【メッセージ・エリア】
|
コピー
|
メッセージ・エリアで選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。
|
|
すべて選択
|
メッセージ・エリアの表示文字列をすべて選択状態にします。
|
|
メッセージに関するヘルプ
|
表示されたメッセージに対応したヘルプを表示します。
|
[機能ボタン]
表示するメッセージの種別により,配置される機能ボタンの種類は異なります。
次のボタン以外の機能については,各メッセージの[対処方法]を参照してください。
|
|
|
|
/
|
詳細表示エリアを表示/非表示します。
ただし,詳細情報がある場合にのみ表示されます。
|
|
画面を記録
|
ウインドウのスナップショットとエラーの情報をデスクトップに保存します。
これらを含めてお問い合わせいただくと,よりスムーズに解決することがあります。
|
|
OK
|
このダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
表示されたメッセージに対応したヘルプを表示します。
また,Webブラウザを表示し,メッセージに関するFAQを検索します。
注意 | [ヘルプのアクセス方法]で[オンライン]選択時で[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]をチェックしている場合,ヘルプとFAQ検索結果のうち一方が表示されない場合があります。 |
- | ヘルプとFAQを同時に表示したい場合 オフラインヘルプを使用してください。([ヘルプ]メニュー→[ヘルプのアクセス方法]→[オフライン]を選択してください。) |
|