ルネサス
top
API関数
関数リファレンス
リアルタイムクロック
R_RTC_Start
R_RTC_Start
リアルタイムクロックのカウントを開始します。
[指定形式]
void R_RTC_Start ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
前のトピックスへ
R_RTC_Create_UserInit
次のトピックスへ
R_RTC_Stop
目次
R_RTC_Create
R_RTC_Create_UserInit
R_RTC_Start
R_RTC_Stop
R_RTC_Set_HourSystem
R_RTC_Set_CounterValue
R_RTC_Get_CounterValue
R_RTC_Set_AlarmOn
R_RTC_Set_AlarmOff
R_RTC_Set_AlarmValue
R_RTC_Get_AlarmValue
R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn
R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOff
R_RTC_Set_1secondInterruptOn
R_RTC_Set_1secondInterruptOff
R_RTC_Set_RTC1HZOn
R_RTC_Set_RTC1HZOff
r_rtc_interrupt_periodic
r_rtc_interrupt_alarm
r_rtc_interrupt_1second