以下に,コード生成ツールがCRC演算器用として出力するAPI関数の一覧を示します。
|
|
|
|
R_CRC_SetCRC8
|
8ビットCRC演算(多項式:X8 + X2 + X + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。
|
|
R_CRC_SetCRC16
|
16ビットCRC演算(多項式:X16 + X15 + X2 + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。
|
|
R_CRC_SetCCITT
|
16ビットCRC演算(多項式:X16 + X12 + X5 + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。
|
|
R_CRC_SetCRC32
|
32ビットCRC演算(多項式:X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。
|
|
R_CRC_SetCRC32C
|
32ビットCRC演算(多項式:X32 + X28 + X27 + X26 + X25 + X23 + X22 + X20 + X19 + X18 + X14 + X13 + X11 + X10 + X9 + X8 + X6 + 1)を実施するうえで必要となるCRC演算器の初期化処理を行います。
|
|
R_CRC_Input_Data
|
CRC演算を行うデータの初期値を設定します。
|
|
R_CRC_Get_Result
|
演算結果を獲得します。
|