ルネサス
top
API関数
関数リファレンス
I2Cバス・インタフェース
R_RIICn_Stop
R_RIIC
n
_Stop
RIIC通信を終了します。
[指定形式]
void R_RIIC
n
_Stop ( void );
備考
nは,チャネル
番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
前のトピックスへ
R_RIICn_Start
次のトピックスへ
R_RIICn_Master_Send
目次
R_RIICn_Create
R_RIICn_Create_UserInit
r_riicn_error_interrupt
r_riicn_receive_interrupt
r_riicn_transmit_interrupt
r_riicn_transmitend_interrupt
R_RIICn_Start
R_RIICn_Stop
R_RIICn_Master_Send
R_RIICn_Master_Receive
R_RIICn_Slave_Send
R_RIICn_Slave_Receive
R_RIICn_StartCondition
R_RIICn_StopCondition
r_riicn_callback_receiveerror
r_riicn_callback_transmitend
r_riicn_callback_receiveend