アラーム割り込み(ALM)の発生条件を設定すると伴に,アラーム割り込み(ALM)の検出を許可します(バイナリ・カウント・モード)。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_RTC_Set_BinaryAlarm ( uint32_t alarm_enable, uint32_t alarm_val );
|
[引数]
|
|
|
|
|
|
uint32_t alarm_enable;
|
比較フラグ
0x0 : 比較を行わない
0x1 : 比較を行う
|
|
|
uint32_t alarm_val;
|
バイナリ・カウント値
|
[戻り値]
なし