|
チャネル番号
ADCHANNEL0 : 入力チャネルAN000
ADCHANNEL1 : 入力チャネルAN001
ADCHANNEL2 : 入力チャネルAN002
ADCHANNEL3 : 入力チャネルAN003
ADCHANNEL4 : 入力チャネルAN004
ADCHANNEL6 : 入力チャネルAN006
ADCHANNEL8 : 入力チャネルAN008
ADCHANNEL9 : 入力チャネルAN009
ADCHANNEL10 : 入力チャネルAN010
ADCHANNEL11 : 入力チャネルAN011
ADCHANNEL12 : 入力チャネルAN012
ADCHANNEL13 : 入力チャネルAN013
ADCHANNEL14 : 入力チャネルAN014
ADCHANNEL15 : 入力チャネルAN015
ADTEMPSENSOR : 拡張アナログ入力(温度センサ出力)
ADINTERREFVOLT : 拡張アナログ入力(内部基準電圧)
|