各セクションの先頭/最終アドレス、サイズ、種別をアドレス順に出力します。
リンケージマップ情報の出力例を示します。
*** Mapping List ***
(1) (2) (3) (4) (5)
SECTION START END SIZE ALIGN
P
00001000 00001000 1 1
C
00001004 00001007 4 4
D_2
00001008 000014dd 4d6 2
B_2
000014de 000050b3 3bd6 2
|
|
|
|
|
|
セクション名を表示します
|
|
|
先頭アドレスを表示します
|
|
|
最終アドレスを表示します
|
|
|
セクションサイズを表示します
|
|
|
セクションのアライメント数を表示します
|
注 | リンク後にアドレスが確定したコードセクションのアライメント数は、big-endianを選択した場合、コンパイルおよびアセンブル時のアライメント数に関わらず4の倍数で表示されます。 |