[接続用設定]タブでは,次に示すカテゴリごとに,デバッグ・ツールとの接続に関する設定を行います。
このカテゴリでは,内蔵ROM/RAMに関する設定を表示します。
エミュレーションする内蔵ROMサイズを表示します(単位:Kバイト)。
エミュレーションする内蔵RAMサイズを表示します(単位:バイト)。
選択しているマイクロコントローラのデータフラッシュ・メモリ領域のサイズを表示します(単位:Kバイト)。
選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ非搭載品の場合は,[0]を表示します。
メイン・クロックをEXTAL周波数と内蔵HOCOから指定します。
内蔵HOCOを持たないマイクロコントローラの場合は,[EXTAL]を表示します。
EXTAL周波数値として0.0001〜99.9999(単位:MHz)の範囲で数値を直接入力します。
入力値の少数第5位以下は切り捨てられ,指定可能範囲外の入力値は,0.0001(0以下だった時)または99.9999(100以上だった時)に丸め込みます。
このプロパティは,[メイン・クロック・ソース]プロパティで[EXTAL]を指定した場合のみ表示されます。
0.0001〜999.9999(単位:MHz)の範囲で数値を直接入力します。
入力値の少数第5位以下は切り捨てられ,指定可能範囲外の入力値は,0.0001(0以下だった時) または999.9999(1000以上だった時)に丸め込みます。
内蔵フラッシュ・メモリ書き換え時に,デバッガによるクロック操作を許可するか否かを指定します。
このカテゴリでは,EZ Emulatorとターゲット・ボードとの接続に関する設定を行います。
ユーザ基板に実際に供給しているマイクロコントローラの動作電圧値を指定します。
0.0001〜9.9999(単位:V)の範囲の数値を直接入力で指定します。
EZ Emulatorがターゲット・システム上のマイクロコントローラと通信する際の通信方式を表示します。
なお,デバッグ・ツールの選択についての詳細は,「2.3.1 使用するデバッグ・ツールを選択する」を参照してください。
EZ Emulatorがターゲット・システム上のマイクロコントローラと通信する際の通信速度(FINEボーレート)をドロップダウン・リストより指定します。
ターゲット・システム上でのFINE信号の配線長や配線方法によっては,選択したFINEボーレートで通信できない場合があります。このFINEボーレートを下げることによって,通信が出来るようになる場合があります。 |
このカテゴリでは,フラッシュ書き換えに関する設定を行います。
IDコードプロテクトを解除するためのIDコードを指定します。
プロパティにおいて,[IDコードを16進32桁で指定]を指定した場合,IDコードは32桁の16進数で入力してください。また,[IDコードを16文字以内で指定(ASCII)]を指定した場合,IDコードは16文字以内のASCII文字列で入力してください。
IDコードを32桁の16進数で入力する場合は,32ビットのデータ単位に並べて入力してください。 |
デバッガが使用するワークRAMの配置アドレスを指定します。なお,アドレス値は4バイト単位の値を指定してください。(入力値が4バイト単位の値でなかった場合は,自動的に補正されます。)
指定したワークRAMの配置アドレスから[ワークRAMサイズ[バイト]]プロパティの表示サイズ分は,デバッガのファームウェアが使用します。
このカテゴリでは,エミュレーションするマイクロコントローラの動作モードに関する設定を行います。
マイクロコントローラのモード端子で設定している動作モードを指定します。
EZ Emulatorの場合は,シングルチップモード固定となります。
EZ Emulatorの場合は,シングルチップモード固定となります。
プロジェクトからエンディアンの設定情報を取得し,その値を表示します。
EZ Emulatorの場合,設定をすることは可能ですが,マイクロコントローラの動作モードがシングルチップモード固定となるため,本カテゴリにて設定した内容は反映されません。