[接続用設定]タブでは,次に示すカテゴリごとに,デバッグ・ツールとの接続に関する設定を行います。
このカテゴリでは,選択しているマイクロコントローラの内蔵ROM/RAMサイズが表示されます
シミュレーションする内蔵ROMサイズを表示します(単位:Kバイト)。
シミュレーションする内蔵RAMサイズを表示します(単位:Kバイト)。
デフォルトは,ビルド・ツールのプロパティで選択されたエンディアンを表示します。
直接入力により,1 〜1,000 の範囲の整数を指定してください。
このカテゴリでは,周辺機能シミュレーションに関する設定を行います。
使用可能な周辺機能シミュレーションモジュール名を表示,および表示された周辺機能シミュレーションモジュールを使用するか否かをドロップダウン・リストで指定します。
使用する場合は[はい]を選択してください。(デフォルトでは[いいえ]が指定されます)。
なお,このパネル上で周辺機能シミュレーションモジュール名を変更することはできません。
周辺クロックと内部クロックの比(周辺1クロックが内部クロックいくつに相当するか)をドロップダウン・リストにより指定します。