ヘキサ・フォーマット(*.hex),モトローラSフォーマット(*.mot),またはバイナリ・データ・フォーマット(*.bin)のファイルをダウンロードの対象ファイルと指定している場合でも,作成元となったロード・モジュール・ファイルのシンボル情報を併せてダウンロードすることにより,ソース・レベル・デバッグを行うことができます。
この場合は,ダウンロード・ファイル ダイアログにおいて,次の手順の操作を行ってください。
[追加]ボタンをクリックすると,[ダウンロード・ファイル一覧]エリアの最終行に空欄の項目(“-”)が表示されます。
[ダウンロード・ファイルのプロパティ]エリアにおいて,各項目を次のとおりに指定します。
|
ダウンロードするヘキサ・フォーマット(*.hex),モトローラSフォーマット(*.mot),またはバイナリ・データ・フォーマット(*.bin)のファイルを作成する元となったロード・モジュール・ファイルを指定します。 キーボードからの直接入力,または[...]ボタンのクリックによりオープンするダウンロードするファイルを選択 ダイアログにより指定してください。 |
|||
ヘキサ・フォーマット,モトローラSフォーマット,またはバイナリ・データ・フォーマットのファイルはPIC領域,PID領域を区別してダウンロードすることができません。このためロード・モジュール・ファイルでPIC/PIDオフセットを指定してもデバッグ機能と一致しなくなり,デバッグできません。 |
このダイアログでの設定を有効とし,指定したロード・モジュール・ファイルがダウンロード・ファイルとして追加されます(ロード・モジュール・ファイル内に含まれるシンボル情報のみがダウンロードの対象となります)。