“マスタ”への“アプリケーション”のロード・モジュール・ファイルの追加は,プロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内[ダウンロードするファイル]プロパティで行います。
[...]ボタンをクリックすることにより,ダウンロード・ファイル ダイアログをオープンします。
ダウンロード・ファイル ダイアログの[ダウンロード・ファイル一覧]エリアの[追加]ボタンをクリックし,[ダウンロード・ファイルのプロパティ]エリアで“アプリケーション”のロード・モジュールの情報を設定します。
ダウンロードする“アプリケーション”のロード・モジュール・ファイルを指定します。
[はい]を選択します。これにより,[PICオフセット]および[PIDオフセット]が表示されます。
ロード・モジュール作成時のアドレスからのオフセット値を指定します。
ロード・モジュール作成時に指定したPIDレジスタへ設定するオフセット値を指定します。
[PICオフセット]および[PIDオフセット]の値を変更したのち,ロード・モジュールのダウンロードを実行すると,以下の図のように,P セクションのアドレス,および,外部変数または静的変数のアドレスの配置が変更されます。
左側の図は,ダウンロード・ファイル ダイアログの[PICオフセット]および[PIDオフセット]に“4000”を指定した場合,右側の図は,“0”を指定した場合に,ダウンロードを実行した例です。
左側の図では,元のアドレスに対して“4000”が加算されています。