変数一覧 パネル上の変数をウォッチ パネル(ウォッチ1)のウォッチ式として登録することができます。
操作は,対象となる変数の行(複数行選択可)をウォッチ パネル(ウォッチ1)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップすることで行います。
注意 1.  | この操作は,デバッグ・ツールと接続時のみ行うことができます。  | 
 
注意 2.  | [合計値]の行に対してこの操作は無効です。  | 
 
備考  | 対象となる変数の種別により,ウォッチ パネル上に登録されるウォッチ式の名称は次のように異なります。  | 
 
-  | ファイル内スタティック変数														:		“ファイル名#変数名”  | 
 
-  | 関数内スタティック変数														:		“ファイル名#関数名#変数名”  |