ルネサス
関数一覧 パネル/変数一覧 パネル上の表示項目(列)の順序を並び替えることができます。
操作方法は,次の2通りです。
(1) パネル内での操作
(2) 列の選択 ダイアログからの操作
(1)
パネル内での操作
移動対象の項目名を,マウスにより任意の列(ヘッダ・エリア)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。
図 2.13
表示項目の並び替え(パネル内での操作)
(2)
列の選択 ダイアログからの操作
パネルのヘッダ・エリア左端の ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,移動対象の項目名を,マウスによりパネル上の任意の列(ヘッダ・エリア)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。
図 2.14
表示項目の並び替え(列の選択 ダイアログからの操作)