2.7.1 ヘキサ・ファイルの出力を設定する

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ヘキサ出力オプション]タブを選択します。

(1)

ヘキサ・ファイルの出力設定

ヘキサ・ファイルの出力設定は,[出力ファイル]カテゴリの[ヘキサ・ファイルを出力する]プロパティで行います。

ヘキサ・ファイルを出力する場合は[はい],出力しない場合は[いいえ]を選択してください。

図 2.55

[ヘキサ・ファイルを出力する]プロパティ

 

ヘキサ・ファイルを出力する場合,出力フォルダ,および出力ファイル名を設定することができます。

(a)

出力フォルダの設定

[出力フォルダ]プロパティにおいて,テキスト・ボックスへの直接入力,または[...]ボタンにより行います。

テキスト・ボックスには247文字まで指定可能です。

本プロパティは,次のプレースホルダに対応しています。

 

%ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。

%ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。

%BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。

%MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。

%MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。

%MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。

%ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。

%ProjectName% : プロジェクト名に置換します。

%TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。

%WinDir% : Windowsシステム・フォルダの絶対パスに置換します。

 

デフォルトでは,“%BuildModeName%”を設定しています。

(b)

出力ファイル名の設定

[出力ファイル名]プロパティにおいて,テキスト・ボックスへの直接入力により行います。

テキスト・ボックスには259文字まで指定可能です。

本プロパティは,次のプレースホルダに対応しています。

 

%ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。

%MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。

%ProjectName% : プロジェクト名に置換します。

 

デフォルトでは,“%ProjectName%.mot”を設定しています。

(2)

ヘキサ・ファイル・フォーマットの設定

[ヘキサ・フォーマット]カテゴリの[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティで,フォーマットを選択してください。

図 2.56

[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティ

 

以下のフォーマットを選択することができます。

フォーマット

説明

インテル拡張ヘキサ・ファイル(-FOrm=Hexadecimal)

インテル拡張ヘキサ・ファイルを出力します。

モトローラ・Sタイプ・ファイル(-FOrm=Stype)

モトローラ・Sタイプ・ファイルを出力します。

バイナリ・ファイル(-FOrm=Binary)

バイナリ・ファイルを出力します。

備考

インテル拡張ヘキサ・ファイル,およびモトローラ・Sタイプ・ファイルについての詳細は,「CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。