ルネサス
ライブラリ生成フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリ生成オプション]タブを選択してください。
タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するライブラリ生成オプションを設定することができます。
注意
本タブは,ライブラリ用のプロジェクトの場合のみ表示します。
図 2.62
プロパティ パネル:[ライブラリ生成オプション]タブ
備考
よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(ライブラリ生成)]カテゴリにまとめられています。