マップ情報(リンク結果の情報)は,リンケージ・リスト・ファイルに出力します。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[リンク・オプション]タブを選択します。
リンケージ・リスト・ファイルの出力の設定は,[リスト]カテゴリで行います。
リンケージ・リスト・ファイルの出力の設定は,[リスト]カテゴリの[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (リスト内容=選択) (-LISt)]を選択してください。
リンケージ・リスト・ファイルを出力する場合,リンカが出力するリンケージ・リスト・ファイルの内容を選択することができます。
[シンボル情報を出力する]プロパティで[はい(-SHow=SYmbol)]を選択してください。
[シンボルの参照回数を出力する]プロパティで[はい(-SHow=Reference)]を選択してください。
[クロスリファレンス情報を出力する]プロパティで[はい(-SHow=Xreference)]を選択してください。
[セクションの合計サイズを表示する]プロパティで[はい(-SHow=Total_size)]を選択してください。
[ベクタ情報を出力する]プロパティで[はい(-SHow=VECTOR)]を選択してください。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリアン・オプション]タブを選択します。
リンケージ・リスト・ファイルの出力の設定は,[リスト]カテゴリで行います。
リンケージ・リスト・ファイルの出力の設定は,[リスト]カテゴリの[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (リスト内容=選択) (-LISt)]を選択してください。
リンケージ・リスト・ファイルを出力する場合,リンカが出力するリンケージ・リスト・ファイルの内容を選択することができます。
[シンボル情報を出力する]プロパティで[はい(-SHow=SYmbol)]を選択してください。