ルネサス
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[コンパイル・オプション]タブを選択します。
実行性能を優先した最適化を行うには,[最適化]カテゴリの[最適化方法]プロパティで[実行性能重視の最適化 (-speed)]を選択してください(デフォルトでは,[コード・サイズ重視の最適化 (-size)]が選択されています)。
図 2.21
[最適化方法]プロパティ(実行性能優先の場合)
備考
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリの[最適化方法]プロパティでも,同様に設定することができます。