ルネサス
リンク・フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[リンク・オプション]タブを選択してください。
タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するリンク・オプションを設定することができます。
注意
本タブは,ライブラリ用のプロジェクトの場合は表示しません。
図 2.35
プロパティ パネル:[リンク・オプション]タブ
備考
よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(リンク)]カテゴリにまとめられています。