ルネサス
以下に,ビルド・ツールに関するパネル/ダイアログの一覧を示します。
表 A.1
パネル/ダイアログ一覧
パネル/ダイアログ名
機能概要
プロパティ パネル
プロジェクト・ツリー パネルで選択しているビルド・ツール・ノード,ファイルについて,詳細情報を表示,および設定を変更
システム・インクルード・パス順設定 ダイアログ
コンパイラに対して指定するシステム・インクルード・パスを参照,および指定順を設定
ルール番号の指定 ダイアログ
本ダイアログの呼び出し元に設定するMISRA-Cルール番号を選択
セクション設定 ダイアログ
セクションを追加,変更,削除
セクション追加 ダイアログ
セクション編集 ダイアログ
オーバーレイ配置セクションの追加 ダイアログ
セクションの追加,編集,複数割り付けを行う際のセクション名を設定
セクションのアドレス ダイアログ
セクションの追加,または変更時のアドレスを設定
削除するセクション ダイアログ
セクションを削除
無効化するマクロの指定 ダイアログ
本ダイアログの呼び出し元に設定する無効化するプリデファインド・マクロを選択