ルネサス
r_intclrn_interrupt
外部マスカブル割り込みINTPLRnの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,外部マスカブル割り込みINTPLRnに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_intclrn_interrupt ( void );
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_intclrn_interrupt ( void );
nは,割り込み要因番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]