r_osdc_interrupt


発振停止検出割り込みINTOSDCの発生伴う処理を行います。

備考

本API関数は,発振停止検出割り込みINTOSDCに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static  void    r_osdc_interrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static  void  __near r_osdc_interrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし