ルネサス
R_TMR_RG0_Set_PowerOff
16ビット・タイマRG0に対するクロック供給を停止します。
備考
本API関数の呼び出しにより,16ビット・タイマRG0はリセット状態へと移行します。 このため,本API関数の呼び出し後,制御レジスタへの書き込みは無視されます。
[指定形式]
void R_TMR_RG0_Set_PowerOff ( void );
[引数]
なし
[戻り値]