r_mtu3_cj_tcivn_interrupt


オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,タイマ・カウンタ(TCNT)がオーバフローした場合に発生するオーバフロー割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_mtu3_cj_tcivn_interrupt ( void );

備考

jは関係するチャネル番号,nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし